Pourquoi s’équiper d’un Tableau Communicant

Le Tableau Communicant permet un contrôle global de tous les types de bâtiments et exploitations du Tertiaire. Il répond aux normes et réglementations en vigueur (RT2012, RE2020 et Décret tertiaire). 

Il permet :

- d’être alerté sur l’état/statut de tous les équipements.
- Une visualisation des consommations d’énergie en temps réel (et Historique).
- Un pilotage de mon tableau en local ou à distance.

 

Aujourd’hui, et encore plus demain, le tableau communicant sera un moyen de maitriser l’énergie dans les bâtiments de toutes tailles et de faire face à l’enjeu environnemental.

 

Normes et Réglementations

 

 

La RT2012 imposait des équipement mesure des énergies dans le tableau électrique. Aujourd’hui, les normes et réglementations se tournent de plus en plus vers la consommation et production d’énergie et vers des Bâtiments dit «  BePOS » (Bâtiment à énergie positive). La RE2020 veut que les bâtiments produisent autant voir plus qu’il ne consomment et le Décret Tertiaire, impose une réduction de sa consommation d’énergie finale de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 pour tous les bâtiments de + de 1000m². 

Continuité de service (Alarmes)

 

Le tableau communicant permet de remonter des informations « états/statuts » des protections électriques et de pousser des alertes. Il pourra alerter en temps réel sur un smartphone ou un ordinateur en cas de dysfonctionnement.

Des équipements sensibles :

Exemple : un commerce alimentaire aura la possibilité d’être alerté en cas de dysfonctionnement des réfrigérateurs et pourra ainsi faire intervenir rapidement un professionnel.

Une visualisation des consommations en temps réel

Le tableau communicant permet de mesurer l’énergie par usage et de remonter les informations.
De nos jours, Il est devenu indispensable pour les acteurs du bâtiment de maîtriser ses consommations énergétiques et d’identifier toutes irrégularités liées aux énergies de plus en plus chères.
• Supervision de son installation/exploitation au global ou par usage fonction du niveau d’équipement

Maîtrise des coûts opérationnels Accessible à tous (Neuf ou rénovation)

 

Le tableau communicant est un gage de sérénité car il permet à l’exploitant de suivre et de commander en local ou à distance ses installations électriques, « Ai-je oublié d’éteindre mon  bâtiment avant mon départ ? Si c’est le cas, aucun problème je visualise sur mon smartphone et éteint si besoin »

Accessible à tout moment via une connexion internet, il offre ainsi les moyens de réagir tout de suite, ce qui est particulièrement utile pendant des absences. Côté technique, il est facile à installer et à configurer. Il est même possible de transformer un tableau électrique classique en tableau communiquant.

• Supervision de son installation/exploitation 24h/24, 7j/7 : du chauffage, de l’éclairage;

• Pilotage à distance des équipements/charges depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur portable.


Retrouvez notre sélection de produits