Jamy répond aux questions des installateurs dans "L'Atelier Rexel"...
La mission de Jamy : orienter les professionnels sur le chantier et leur présenter une solution globale performante, grâce à la compatibilité des produits et services que propose Rexel.
Toutes les vidéos "L'Atelier Rexel"
N° 12
22/01/2015
-
03:31
Jamy s'intéresse aux équipements multimédias, informatiques et réseaux qui peuvent être sujets à des perturbations électriques. Un onduleur est une solution à proposer mais quelles sont ses propriétés et comment bien choisir ce dernier.
N° 11
04/12/2014
-
04:18
Protéger la maison est le sujet de cet atelier. Il est question du DAAF : le détecteur autonome avertisseur de fumée. En effet, tout lieu d'habitation neuf ou existant doit être équipé d'au moins un appareil. Cette obligation concerne les propriétaires mais c'est l'occupant du logement qu'il soit propriétaire ou locataire qui devra veiller à son bon fonctionnement.
N° 10
27/11/2014
-
04:06
Protéger l'installation électrique de la maison est le thème de cet atelier. Il est question d'un phénomène naturel qui peut toucher tout type d'installations : la foudre. Jamy s'intéresse au niveau de protection le plus adapté. Il est important de rappeler que la norme NF C 15-100 impose l'installation d'un parafoudre dans certains cas.
N° 09
22/10/2014
-
05:03
Cet atelier est consacré au cuivre à travers un exemple concret : le remplacement d'une ancienne chaudière par une chaudière gaz à condensation. Jamy va donc présenter les différentes possibilités de raccordement au réseau hydraulique.
N° 05
09/05/2014
-
03:46
Cet atelier s'intéresse aux problèmes de réception des télévisions qui n'interviennent pas forcément lors de la mise en service mais qui peuvent apparaitre dans le temps à travers l'utilisation des différents appareils.